This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:电流过大

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/649870/iso7821-too-much-current

器件型号:ISO7821

将 Silicon Labs 器件(SI8622BD-B)替换为 ISO7821F 后、器件消耗的电流过大、工程师需要帮助确定导致此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devon、

    感谢您提请我们注意此问题。

    1.您能给我提供原理图吗?
    2. SI8622DB-B 图中的电流是多少?
    ISO7821F 图纸的电流是多少?

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devon、

    几周内我没有收到您的反馈、因此我将假定您能够自行解决此电流消耗问题。 如果不是这种情况、请回复此主题或创建新主题、我很乐意为您提供支持。

    此致、
    Dan