This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:VISO 输出

Guru**** 2391145 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/651692/isow7841-viso-output

器件型号:ISOW7841

你(们)好

我的客户正在采用 ISOW7841F。 原理图如下所示。 ADUM5401与 ISOW7841F 引脚兼容。 输入为3.3V。 当在 PIN16/15之间测试 VISO 时、电压不像下面那样稳定。 但是、当更改为 ADUM5401解决方案时、VISO 输出良好。 请帮助评论原因。 非常感谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您使用 E2E。

    要进行双检查、您是否指的是输出波形中的纹波? 如果是、则两个相关器件都存在一些常见且正常的纹波。ADUM5401和 ISOW7841 (F)在各自的数据表中均指定了输出纹波。

    µF µF、在54mA 负载电流、20MHz 带宽和0.1 μ F 输出电容条件下、典型输出纹波为50mV。
    µF ISOW7841F、µF 数据表(链接)第7.13节、在75mA 负载电流、20MHz 带宽和输出电容为0.1 μ F || 20 μ F 时、额定典型输出纹波为90mV (pk-pk)。 这适用于3.3V 输入和3.3V 输出。
    -图30和图31中还显示了一些示例示波器截图。

    请告诉我们这是否能解决您的问题、或者您是否需要进一步的澄清。
    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Abhi

    感谢您的快速响应!

    实际上、它不应在 VISO 输出中产生纹波。 它不像纹波那样规律。 此外、PK 到 PK 的值约为300mV。 客户无法接受。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我看到这里有两件事。 有一条细而实心的黄色线(周期性锯齿形)和噪声(可能来自探头?) 在上面骑行、从画面的左到右不规律地变化。 在左侧、它命中上光标;在原点右侧的垂直除法上、它命中下光标、因此该频带确实为300mV、但跨多个周期。

    是否可以获得更干净的示波器镜头? 如果您希望我们查看任何其他原理图和波形、请随时向我发送电子邮件。
    在查看噪声时、如果可能、了解更多电路板级详细信息和终端应用详细信息也很有帮助。 这两种产品中内部转换器的内部开关频率不同、因此分析设置将很有帮助。

    谢谢,愉快的假期!
    Abhi