This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 SN65HVD232的 CAN 隔离器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232, ISO7721, ISO1050, TIDA-00893

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/650626/can-isolator-with-sn65hvd232

主题中讨论的其他器件:SN65HVD232ISO7721ISO1050TIDA-00893

您好、Sirs、

我们正在寻找 CAN 隔离器。

CAN 收发器为 SN65HVD232。

TI 是否有适合  我们使用的 CAN 隔离器(ISO7721)?

我们无法使用 ISO1050、因为我们的 VrefA 和 Vref B 都是3.3V。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    如您所述、我们可以使用隔离器+CAN 器件的组合解决方案(ISO7721 + SN65HVD232)。 TI 设计的隔离器+ CAN +集成隔离式电源使用 ISOW78xx 而不是 ISO77xx。 如果有兴趣、此 TI 设计(TIDA-00893)可直接用于您的系统或将 ISOW78xx 替换为 ISO77xx、如果不需要集成隔离式电源、则可使用。

    此致、
    Anand Reghunathan