This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:在 RTD 应用中使用 ADS1216和 ISO7742时出现6kV ESD 测试故障

Guru**** 2384870 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1216, ISO7742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/649899/iso7742-6kv-esd-test-failure-when-using-ads1216-and-iso7742-in-a-rtd-application

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件:ADS1216

你(们)好

我的客户在 RTD 应用中使用 ADS1216和 ISO7742进行6000V ESD 测试时遇到了问题。

MCU 将对寄存器进行自检、如果寄存器中存在错误、MCU 将向 ADS1216的 RST 引脚写入复位信号。 进行6000V 辐射 ESD 测试时、ADS1216保持复位。 我的客户已经采取了一些方法来保护器件、例如在 ADS1216之前添加保护二极管、但这是无用的。 他们已经对 ADC 进行了测试、这是可以的、所以他们怀疑 SPI 中有什么问题、这会导致时序问题。 此外、使用 ISO7242时、ESD 测试很好、但1000V EFT 测试失败、因此可能 会对 ISO 产生很大影响。

SPI 的频率为750kHz、ISO7742和 ADS1216、ISO7742和 MCU 之间有22 Ω 电阻器。

如果 ISO 将影响 ESD 测试的结果、以及如何解决该问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    感谢您向我们提出此问题。 您能给我们更多的信息、以便我们能够为您的客户提供支持吗?
    您是否能够为此提供原理图?
    为了澄清这一点、您是否使用了 ISO7742或 ISO7242?
    您能给我们提供有关如何执行6000V 辐射 ESD 测试和1000V EFT 测试的更多详细信息吗?

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    感谢您的回复。 我将通过电子邮件向您发送原理图。 这是3线 RTD 测试的典型结构
    他们使用的是 ISO7742、并导致了 ESD 故障、因此他们尝试了 ISO7242。 ESD 测试正常、但 EFT 测试无法通过 ISO7242。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lucas、
    我们现在将继续离线解决此问题。
    此致、
    Dan