This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:与分立式器件相比、ISO RS485功耗较低

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, ISO3082, SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/648744/iso3082-iso-rs485-power-consumption-compare-to-discreet

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其它器件:SN6501、SN65HVD3082E

我们必须实现隔离式 RS485半双工接口、隔离电压为2500V、转换速率受限驱动器为11500波特。 我们找到了 IS3092 IC、它结合了 RS485收发器和电隔离。 收发器的隔离式电源由 SN6501生成。

 

在计算功耗(无负载)期间、我们遇到了一个问题:

 e2e.ti.com/.../iso-3086.docx

1.数据表第11页,图5。 ISO3082无负载时电源电流与数据速率间的关系

 

在100kBit 下、ICC2的功耗为25mA@5V、明显高于分立式解决方案 ISO7141+SN65HVD3082E (9+5=11mA)

 

较快的器件、例如 ISO0386 (20 Mbaud)在1 MBaud 时仅消耗11mA 电流。

 

@TI

  • 这是否是数据表中的故障?
  • ISO3082和 ISO7141+SN65HVD3082E 之间有何差异?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamal Najmi、

    感谢您向我们提出此问题。 我也对这一结果感到惊讶。 我将需要更多时间来了解 ISO3082和 ISO7141+SN65HVD3082E 之间的差异。 此设备的专家目前不在办公室。 我将在下周二的会议结束时回复。

    感谢您的理解和耐心、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamal Najmi、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。 到今天为止,我找不到答案,但我们仍在寻找答案。 随着假期临近、我们的许多专家都不在办公室。 这些问题对我们非常重要,我们将继续努力尽快解决这一问题。 我将在12月14日星期四之前向您介绍我们的最新进展情况。

    感谢您的理解和耐心、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamal Najmi、

    感谢您的耐心等待。 我刚刚与相关专家讨论了 ISO3082功率耗散。

    数据表中列出的数字是正确的。 ISO3082内部有一个较旧的技术隔离器(自2008年起)。 ISO7141采用了更高效的全新隔离器技术(2013)。

    此外、ISO774x 还采用了更新型的隔离器技术、该技术的功耗更低、同时还具有更高的隔离性能、更强的 CMTI、更宽的电源范围以及更好的抗扰性和稳健性。

    请告诉我这是否能回答您的问题。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否计划更新 ISO3082系列或提供新系列的集成式 RS485收发器和隔离器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamal Najmi、

    我已向您发送有关您的问题的电子邮件。
    如果我通过了解 ISO3082功耗解决了您的问题、请单击"这解决了我的问题"。 如果您有其他问题、请回复此主题或开始新主题。
    再次感谢您的提问!

    此致、
    Dan