This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:在功耗方面、ISO3082与 ADM2483比较

Guru**** 2512595 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/649938/iso3082-iso3082-vs-adm2483-in-terms-of-power-consumption

器件型号:ISO3082

您好、尊敬的热线。

我的客户正在寻找隔离式 RS485 - ADM2483的替代器件。 他看着 ISO3082、但有一些疑问。

其设计为半双工、一侧3.3V、另一侧5V (485线路)。

SMB 是否对 ISO3082和 ADM2483的功耗进行了比较、比较了战斗指南。

当 VCC2完全关断(=0)并且 DE RE 也关断时、了解 VCC1上的电流消耗(以及 VCC1侧的所有输入上的电流消耗)非常重要

换句话说、客户希望在器件待机模式(在关闭状态)下 VCC1上具有最小的电流消耗。 他无法在 ADM2483数据表中看到此参数。

如果您能在 ISO 和 ADM 之间提供这样的比较、将会非常好。

BR、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anastasia、您好!

    感谢您关注隔离式 RS-458。 我将与团队的其他成员一起查看我们是否能够为您提供 ISO3082与 ADM2483的战斗指南、并在周五之前返回给您。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastasia、您好!

    ISO30302的功耗性能不如 ADI。 但是、它具有更好的 ESD 和 CMTI 性能。  

    参数 ISO3082 ADM2483
    ESD HBM kV ±4kV ±2kV
     电源电流 (mA)
    Vcc1 = 3.3V
    最大8 1.3.
    CMTI (kV/μs μ s)   50典型值 25典型值

    如果您愿意选择更分立的选项(隔离器+ RS485收发器)、我建议您选择比 ISO3082更低的功率选项。  

    如果我回答了您的所有问题、请告诉我。

    此致!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dan!

    感谢您的快速回复。 我将记住您关于分立式解决方案的建议、并将其转发给客户。

    此致、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anastasia 没有问题。 很高兴能提供帮助!

    如果您有任何其他问题、请告知我们。 如果我已经解决了 ISO3082与 ADM2483之间的问题、您可以单击"这解决了我的问题"。 如果您有其他问题、您可以回复此帖子或启动新主题帖。

    此致、
    Dan