This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:CAN SN6505用于从12V?生成5V 电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, DCP021205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/649494/sn6505a-can-sn6505-be-used-to-generate-a-5v-from-12v

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件:SN6501DCP021205

大家好、

我的客户正在寻找隔离式2W 电源解决方案。 VIN=12V。 Vo = 5V。  

我知道12V 超出了 SN6505的 Vcc 范围。 但是、您是否知道如何调整变压器或其他方法、以便能够从12V 产生5V 电压? 谢谢你

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    12V、因为输入超出了 SN6501的能力。 用户可以使用降压转换器或 LDO 将12V 降至5V、然后使用1:1.1变压器将其传输到 SN6505。 另一种选择是 DCP021205隔离式直流/直流转换器。

    卢卡斯·舒尔特