This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式 RS485驱动器 IC

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5329, TMS320F28062, ISO3082, ISO35, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/648972/isolated-rs485-driver-ic

主题中讨论的其他器件:MSP430F5329、 TMS320F28062、 ISO3082、 ISO35、 ISO7740

大家好、

执行 RS485菊花链测试以传输超过500米的数据、系统有一个主设备(MSP430F5329) 到11 (TMS320F28062)从设备、主设备到第一个从设备 RS485电缆长度为1米、第二个到第三个设备的 RS485电缆长度超过20米、这与重命名相同。  

根据 RS485驱动器 IC ISO3082、我的问题更适合7个从器件(长达120米) RS485信号电压正常(>4.5V)。增加 RS485长度后、它将小于4.5V、而且器件正在运行、但不想冒险。

任何主体是否可以建议 RS485信号电压电平小于3V 支持的驱动器 IC、否则、I/P 电压大于5V 意味着12V 或18V、输出侧(RS485信号电压)为5V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    任何人是否可以建议 RS485输出将信号电压电平小于3V 且输入电压为5V 支持的 RS485驱动器 IC、否则、I/P 电压大于5V 意味着12V 或18V、输出侧(RS485信号电压)降至5V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdhu、

    您是否需要隔离式 RS 485?

    尊敬的、

    Lucas Schulte

    应用工程师

    ASC-INT-ISO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、
    感谢重播,是的,需要隔离式 RS485驱动器 IC。

    我的要求是输出 RS485信号最小电压更低、目前使用的是 ISO3082、最小输出电压为4.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdhu、

    ISO35可以在这种情况下工作。 最小输出电压为2.4V。 此外、将 M-LVDS 收发器(如 SN65MLVD204B)与 ISO7740系列等基本数字隔离器件结合使用也可能是处理您特定应用的解决方案。  

    卢卡斯·舒尔特