This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:信令速率和延迟

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/648456/iso7741-signaling-rate-and-delay

器件型号:ISO7741

您好、专家、

ISO77xx 和 ISO724xM 的传播延迟和信令速率之间是否存在任何关系?

在数据表中、ISO77xx 具有最大16ns 传播延迟并支持100Mbps;ISO724xM 具有23ns 传播延迟并支持150Mbps。  

从数据表中可以看出、唯一影响的参数是 PWD。 如何更好地解释延迟和信令速率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    感谢您提出问题。
    我们的 ISO77xx 专家目前正在出差。 请让我们在周一之前回答您的问题。

    感谢您的耐心和理解、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    前瞻性答案。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    感谢您的耐心等待。 我已经咨询过我们的专家:尽管传播延迟会限制最大数据速率、但传播延迟和数据速率是独立的。 ISO72xx 只能实现23ns、但新型 ISO77xx 可以实现16ns。

    如果您的问题得到了解答、请单击"这解决了我的问题"让我知道。 如果您还有其他问题、请只回复该主题。

    此致、
    Dan