This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:GND 移位是否可行?

Guru**** 2688295 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/648682/iso7421-gnd-shift-feasible

器件型号:ISO7421

大家好、团队、

我需要将+/- 3V 双极电源与 3.3V 信号隔离。  这意味着 GND1和 GND2之间的共模电压将为3V。这是否起作用?   任何数字隔离器(例如 ISO7421)是否允许使用此功能(绝对最大值)? 我在 d/s 中找不到这些信息、也许我错过了一些东西...

我的要求:

  • VCC1 = 3.3V 至 GND1 = GND
  • VCC2 = 3V、GND2 =-3V

谢谢。

此致。

Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3V 小于2500V、因此这将起作用。