This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7231C:ISO7231C/输出在短输入周期锁定?

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7231C, ISO7331C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/647874/iso7231c-iso7231c-output-lock-at-short-input-period

器件型号:ISO7231C
主题中讨论的其他器件: ISO7331C

您好!

我发现 ISO723xA 系列在短输入周期内具有异常操作、如随附的1uec。 现在、我想知道 ISO7231C 是否也具有该异常操作、或者它是否已修复为 ISO7231C。 我之所以提出这一问题、是因为 ISO7231C 的数据表中没有此类信息。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    ISO723xA 是一款非常旧的器件、我们不建议在新设计中使用它。
    ISO7231C 不存在此问题、设计用于以更高的速度运行。

    如果您的目标是基本隔离、我建议您使用 ISO7331C 而不是 ISO7231C。
    ISO7331C 是一种经过改进的设计、与 ISO7231C 相比、该器件可承受更高的 EMC 事件。

    此致、
    Anand Reghunathan