This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:ISO7841隔离爬电距离/间隙距离

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/647686/iso7841-iso7841-isolation-creepage-clearance-distance

器件型号:ISO7841

数据表显示间隙和爬电距离大于8mm、我想知道最小值的数字是多少? 在我的应用中、最好保持9mm 的距离。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出此问题并关注 ISO78xx 系列隔离器。 ISO7841的外部清净空间和爬电距离受器件封装和电路板布局的限制。 因此、对于 DW 封装、最小爬电距离和间隙为8mm。  如果您查看 ISO7841 数据表第8页的脚注(1) 、您将看到某些技术参数、例如在印刷电路板上插入凹槽、筋或同时插入两个凸缘、可用于提高这些规格。 您还可以考虑使用 DWW 封装来增加外部间隙和爬电距离。

    有关更多详细信息、请参阅 《数字隔离器设计指南》。

    我希望这能回答你的问题。 如果是、请单击"此解决了我的问题"、或者如果未解决您的问题、则只需回复该帖子。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、