This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7141CC:LTC6820HMS#PBF 的替代产品

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7141CC, ISO7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/647321/iso7141cc-replacement-for-ltc6820hms-pbf

器件型号:ISO7141CC
主题中讨论的其他器件: ISO7741

您好!

我不熟悉隔离器。 ISO7141CC 是否是 LTC6820的理想替代产品? 如果没有、我们是否有替换件?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这一切取决于您的应用。 ISO7141CC 将是一个很好的替代产品、但 ISO7741可能更适合您的应用。 它具有更高的隔离、更强的 CMTI、更宽的电源范围以及更好的抗扰性和稳健性。 我会推荐 ISO7741。 如果您查看 ISO7741数据表、第9.2节"典型应用"显示了隔离式串行外设接口(SPI)。 [这可在数据表的第26页找到。]

    如果您还需要隔离式电源、请查看 ISOW78xx 隔离器系列。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    Dan