This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842辐射发射故障

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/641165/isow7842-isow7842-radiated-emission-failure

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件: ISOW7841

大家好、我在我的设计中使用 ISOW7842 、因此我的产品未通过辐射发射测试。 在大约66MHz 频率下具有非常高的发射率。

是否有人能帮助我降低辐射水平 以通过产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个熟悉的故事。

    我正在使用 ISOW7841、尽管采取了 ISOW784x 器件应用手册中建议的几个步骤、但在65MHz 下仍无法通过 CISPR11 B 级测试。

    我在 A 级也发生了故障、但向隔离器的输入和输出电源添加了共模扼流圈、并向电源和接地连接添加了铁氧体磁珠、如注释中所示、这大大降低了辐射噪声。

    我发现降低 B 级以下噪声的唯一方法是 ISOW7841上方(甚至更下方)的导电屏幕。 屏幕不必接地或延伸到离隔离器很远的地方即可有效工作。 遗憾的是、将其整合到生产单元中会很棘手、产品在塑料外壳中采用双重绝缘。

    监听器探针表明器件上方有一个杂散磁场。 水平环路会在芯片上方产生峰值、而垂直环路会在芯片上方产生零值、两侧都具有峰值。 我假设这是来自功率传输器件(变压器?)。 我还将尝试使用铁氧体板在芯片周围制造某种磁性电路、以查看它是否起作用、但导电屏幕现在看起来很受欢迎。

    如果有人有其他想法,请你芯片…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dileep、Alex:

    感谢您关注 ISOW7841符合辐射发射要求的问题。 请注意、仅 ISOW7841符合 CISPR22 B 类标准、导致辐射更大的因素是 PCB 尺寸和直接或间接连接的电缆。 如果您可以通过使用下列铁氧体磁珠将器件引脚与世界其他国家/地区分开、则可以最大限度地减小 PCB 和连接到 ISOW7841的电缆的影响。 请在100MHz 时使用以下铁氧体磁珠或阻抗大于1k 的等效产品。

    电源铁氧体磁珠–FBMH3225HM202NT (用于 VCC1、GND1、VISO 和 GNDISO)
    信号铁氧体磁珠–BLM18BD252SZ1D (用于 INX 和 OUTx)

    还必须注意的是、辐射测试设置不会导致辐射发射增加。 有关更多详细信息、请参阅应用手册 SLLA368A 的第7节。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的建议、我会尽快尝试这些铁氧体。

    不过、我对筛查的有效性很好奇。 如果我用铝箔覆盖 ISOW 顶部、则排放量会显著降低。

    您能为此建议一种机制吗? 我想尽量避免使用屏幕,所以如果它能正常工作,更好的过滤效果会很有吸引力

    遗憾的是,仅 ISOW7841并不是产品的组成部分。。

    谢谢、

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    我还尝试了铁氧体磁珠、但未看到发射水平有任何改善。 甚至我尝试了不同的去耦电容器组合。

    您能不能建议采用其他方法来降低排放水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    我已经重新访问了第7节、并注意到 ISOW7841/7842的测试板位于与屏幕对齐的盒子顶部。

    我认为这为芯片提供了一个部分屏幕、与放置在桌子上的电路板相比、这将减少辐射。

    我们的产品没有导电外壳、因此在测试中无法重现测试设置、而无需以某种方式添加屏幕。

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dileep、

    我建议您尝试使用导电屏幕、看看它有什么效果。 我发现、即使没有连接到 PE、也只需将塑料外壳用铝箔(烹饪箔)包裹起来就大有不同。

    Alex。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您分享有关您所做实验的更多信息。
    有关屏幕/铝箔改善排放的推理问题、请注意、器件上的铝箔盖将在 SIDE1和 Side2之间形成一个拼接电容器。 因此、这将显著改善排放。

    关于您对带方框的第7节测试设置图像的评论、请注意、方框用于存放电池、LDO 和连接电缆。 箱内有铝衬、因此箱内的组件不会产生辐射发射。 您在 ISOWEVM 正下方的盒子上看到的白色衬里不是铝箔、而是粘贴在黑色盒子上的纸张上的标签。 唯一可以看到铝箔在黑盒外部使用的地方是在中央有一个开口通过电源电缆。

    您好 Dileep、

    即使在电源和信号线路上使用铁氧体磁珠后也不符合辐射要求的一个可能原因通常是 PCB 尺寸较大。 如果铁氧体磁珠不够、则唯一可进一步改善辐射发射的方法是使用通过 PCB 层形成的拼接电容器(如 SLLA368A 中所述)。

    如果您可以向我们分享您的原理图、PCB 布局、发射测试设置图像和发射测试结果、那么我们可以检查并评论是否有改进的空间来满足发射要求、而无需实施拼接电容器。 请分享我们的数据、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您对此感兴趣。

    我必须承认、我认为在65MHz 时、拼接电容不会成为一个因素。 在 SLLA386图10中、有和没有拼接电容的两种情况之间在60MHz 下的发射似乎没有差异。

    在我们的设计中、接地层之间有一个220pF 的 tht 电容器。 此部件的 SRF >100MHz,因此我希望它在65MHz 时仍然非常有效。 图10仅显示了200MHz 以上拼接电容的影响。

    我知道图14中的盒子顶部没有箔片、但盒子的内衬必须与 DUT 只有一到两毫米、对于 DUT 的一侧仍然是一个非常有效的屏幕。

    您的、

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex、Dileep:

    您是否能够解决 ISOW78xx 发射问题? 我发现在几周内没有人对此主题作出回应、我希望确保您获得所需的支持。 如果您仍需要更多支持、请回复此主题或打开新主题。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的跟进。

    我在星期一有一个经过修改的电路板进行了预合规性测试。

    除了已经出现在电路板和 ISOW 电源上的所有电缆连接上的铁氧体磁珠外、我还向 ISOW 的所有信号线路添加了铁氧体磁珠。

    我还有一个案例、如果无法解决问题、可以进行筛查。

    当我得到结果时,我会报告...

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    从我们的预合规性测试到 B 类测试、我得到了结果

    在 ISOW7842两侧的所有信号线路中添加铁氧体磁珠没有显著的区别、65MHz 时、我们仍然会使 B 类故障大约3dB。

    在 ISOW7842上方和下方添加两个屏幕区域会有所不同、并使我们实现了通过、但没有裕度。

    这些屏幕大约为50x50mm、未接地或连接在一起。

    我需要在65MHz 下进一步提高3dB 才能实现安全通过、任何建议都将受到欢迎。

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果:
    向 ISOW 信号线路(除电源线外)添加磁珠不会产生可测量的差异。

    但筛查工作完成。 因此、如果我们需要通过 B 类测试、我们将需要实施一个屏幕。