请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6501-MULXFMR-EVM 主题中讨论的其他器件:SN6501、 SN6505A
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 SN6501开发产品。
当我使用 SN6501 - MULXFMR 评估板评估部件时、我注意到轻负载(例如2mA)下的效率非常差
我的设计要求:
输入电压:5V
输出电压:10V
输出电压精度:±5%
输出电流:最小2mA (连续);最大40mA (发生在1秒脉冲上)
当负载仅为2mA 时、输入端的电流消耗为20mA。 它相当于10%的效率、这对于我的应用是不可接受的、因为输入功率非常有限。
请听我说。
此致
Alan