This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-MULXFMR-EVM:轻负载条件下效率极差

Guru**** 1128190 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/642788/sn6501-mulxfmr-evm-extreme-poor-efficiency-in-light-load

器件型号:SN6501-MULXFMR-EVM
主题中讨论的其他器件:SN6501SN6505A

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 SN6501开发产品。

当我使用 SN6501 - MULXFMR 评估板评估部件时、我注意到轻负载(例如2mA)下的效率非常差

我的设计要求:
输入电压:5V
输出电压:10V
输出电压精度:±5%
输出电流:最小2mA (连续);最大40mA (发生在1秒脉冲上)

当负载仅为2mA 时、输入端的电流消耗为20mA。 它相当于10%的效率、这对于我的应用是不可接受的、因为输入功率非常有限。

请听我说。

此致

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    遗憾的是、SN6501在轻负载条件下不具有数据表中所述的高效率。 如果不需要隔离式电源、我建议查看 TI 的降压转换器、以在轻负载时实现高效率。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucas。 隔离对于这项工作很重要。 您对轻负载下的高效率有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    遗憾的是、对于小于10mA 的负载、我们没有太多的数据。

    我想 SN6505A 可让您实现比 SN6501更高的效率。 在5mA 时、SN6505的效率看起来大约为40%(而 SN6501为28%)。 因此、我预计在2mA 时、SN6505的效率将比 SN6501高、但不会优于40%。

    这是我们目前拥有的最佳解决方案。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的建议。我会购买几款 SN6505A 来试用。 同时、是否有人可以建议我使用其他隔离式直流/直流电源转换器、而不是 SN6501?  

    此致

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    遗憾的是、目前没有任何隔离式直流/直流电源解决方案能够满足您的轻负载效率要求。

    卢卡斯