This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841 EMI 抖动功能?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/641820/isow7841-isow7841-emi-dithering-function

器件型号:ISOW7841

大家好、

是否有办法降低 ISOW7841在200~240MHz 范围内的 EMI 水平? 或者、是否有方法达到200~240Mhz EMI 水平以达到更高的频率范围? 抖动功能等...

我的一位客户正在使用 ISOW7841、但 EMI 测试结果有问题

客户未通过200~240Mhz 范围内的 EMI 测试

总体而言,客户的 EMI 测试结果波形与 TI 的测试结果( http://www.ti.com/lit/an/slla368a/slla368a.pdf 中的图3 )非常相似,并且在红圈以下区域具有高 EMI 值,而且它会大量地干涸

客户尝试在200~240Mhz 范围内降低 EMI 水平(添加电容器、布局等)、但仍然有问题、并询问 TI 是否有方法降低特定频率范围内的 EMI 或切换 EMI 峰值电平频率

请让我提供您的答案

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    您已找到用于减少 ISOW78xx 排放的正确文档。 这些是我们认为有效的方法。

    选项1:在 Vcc1上使用3.3V。 根据您的应用、这可能无法实现、但如果可以为 Vcc1使用3.3V 电压、我们希望得到改进。 在我们的测试中、这可以将发射降低约6dB。

    选项2:使用 拼接帽。 我们已经看到、在200-240 MHz 频带下、发射显著减少。 在我们的测试中、使用30pF 拼接电容器时、目标频带的峰值约为~22dB、使用100pF 拼接电容器时为~13dB。

    方案3:使用去耦电容器、共模扼流圈、铁氧体磁珠和/或镇流电阻器。 这些都在您链接的文档中进行了详细介绍。

    您的客户想要达到什么排放水平? 如果上面列出的选项不成功、也许您可以向我们发送一些发射图及其原理图/布局、以便我们进一步研究。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    我已经听说过你们大约2周、因此我将假定排放问题已经解决。 如果情况并非如此、只需响应此主题、或启动新主题、我将乐意为您提供进一步的帮助。

    此致、
    Dan