This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341C:需要在 I2C 线路上上上拉?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7341C, TPS23861, ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/642946/iso7341c-need-of-pull-up-on-i2c-line

器件型号:ISO7341C
主题中讨论的其他器件: TPS23861、 ISO1541、 ISO1540

大家好、

PSE (TPS23861)和 MCU 之间将使用 ISO7341C 作为 I2C 接口。 您能否查看以下原理图?

 -。  它是否需要 I2C 线路上的上拉电阻器?

 -。 ISO7341C 端口是漏极开路还是推挽式?

 

 

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    原理图看起来不错。 只需一个注释。

    虽然 EN 可以保持悬空、但我仍然建议使用4.7K 电阻器将 EN1连接到 VCC1、将 EN2连接到 VCC2、而不是像原理图中那样将它们保持悬空。 这将有助于提高系统的 EMI/EMC 性能。

    我不确定为何在该系统中使用数字隔离器实现双向 I2C 通信。 请您澄清一下吗?
    我们有一个隔离式 I2C 器件、无需任何额外电路即可直接使用。 ISO1540/ISO1541。 此应用没有考虑这一点的原因是什么?

    关于您的其他问题、我建议查看应用手册 使用数字隔离器设计 I2C。 这应说明将数字隔离器用作 I2C 时所需的电路。
    ISO7341C 是推挽式架构输出。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    感谢您的评论。 之所以使用 ISO7341而不是 ISO1540、是因为 PSE (TPS23861)需要3CH 来连接 I2C 接口。

    谢谢、
    Sam Lee