This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:需要 ISO7421或 ISO1050可靠性数据

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/643066/iso7421-iso7421-or-iso1050-reliability-data-required

器件型号:ISO7421
主题中讨论的其他器件:ISO1050

尊敬的所有人

TI尚未在其网页上发布"ISO1050"的任何可靠性数据。 在尝试查找所需数据时、我找到了以下主题:

https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/t/344379

根据上述主题、 ISO1050的可靠性 与其内部子部件 ISO7421SN65HVD1050相关

遗憾的是 、ISO7421 也没有提供可靠性数据。 如果有人能为我提供 ISO7421ISO1050的 MTBF 或 FIT 数据、我会不胜感激

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在下面引述了 ISO1050的时基故障数。 如果需要任何其他信息、请告诉我。

    时基故障:0.6
    工作温度图= 55°C
    激活能量= 0.7eV
    置信区间= 60%

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Anand

    感谢你的帮助。 我想我现在已经掌握了所有必需的信息。

    此致