This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:未使用输入/输出的终端

Guru**** 2517380 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/643036/isow7841-termination-of-unused-inputs-outputs

器件型号:ISOW7841

大家好!

端接输入侧(Vcc)和隔离侧(Viso)的未使用输入和输出的最佳方法是什么?

我计划使用类似 TIDA-00892的设置 、但我想与 SN65HVD72一起在半双工模式下使用


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrei、

    可以将未使用的引脚保持为未连接/悬空状态。
    为了更清楚地了解、将使用多少个 ISOW7841的通信引脚?

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    谢谢你。 我计划对 Tx 使用一个输入(例如 INA)、对 Rx 使用一个输出 OUTD、并使用一个输入 INB 来控制 RS-485驱动器 IC 的 DE 和 RE (连接在隔离侧)。 然后、我将保持 INC 和 OUTc 不连接、它应该可以正常工作、对吧?