This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:器件建议

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1212EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/642121/iso1212-part-recomendation

器件型号:ISO1212

各位同事好!

我们是否有与3或4输入通道型号中的 ISO121x 类似的器件的路线图? 我对60V 额定值和 IEC 61131-2合规性特别感兴趣。  

对于输出模块(而不是输入)的建议也很棒、这种模块的额定工作电压范围为18V-36V、但能够处理60V 瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    我们目前没有计划执行3通道或4通道输入变体。 在 PCB 中的元件放置/布线、热性能和模块化设计方面、2通道型号 ISO1212实际上比4通道器件更有效地帮助客户设计其系统。 请参阅在小型 PCB 上实现8通道的 ISO1212EVM。 ISO121x 的极好现场电流调节功能可避免使用大功率电阻器实现非常高效的运行、从而实现紧凑的模块化设计。

    感谢您对输出模块器件的建议、如果我们决定使用数字输出隔离器、我将告诉您。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao