This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI/DVI 数字隔离器

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/636436/hdmi-dvi-digital-isolator

主题中讨论的其他器件:ISO7820LL

各位同事好!

我们是否有任何关于如何对 HDMI/DVI 信号进行电隔离的产品或应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    遗憾的是、我们没有专为隔离 HDMI/DVI 信号而设计的隔离器。 我们速度最快的数字隔离器能够实现100Mbps 的数据速率。 这是否足够满足您的应用需求?

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理论上、应该可以将 TMDS 信号端接到一组 LVDS 隔离器中。 但是、TMDS 时钟频率可以介于25MHz 和680MHz 之间、具体取决于分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。

    这是一个标准的1080p 60Hz 全高清流、对此进行了说明。

    您是否能够详细说明可能的解决方案和器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO7820LL 将是一款双通道 LVDS 隔离器。 (HDMI/DVI 使用四个通道。)

    TMDS 使用电流模式逻辑。 我找到了介绍如何连接 CML 和 LVDS 的应用报告(SCAA062)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您就此问题提供的意见。

    我没有接受过这方面的培训、因此我从上面了解到、HDMI 使用 TDMI、因此是一种 CML 类型、然后可以将其转换为 LVDS。 我的假设是否正确?

    此外、您能否描述如何计算 HDMI/DVI 信号所需的带宽? 我认为这只取决于更新速率和分辨率、但也许我过于简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CMS 是 TCMS 的物理层。

    根据 Wikipedia ("在各种分辨率下刷新频率限制"部分)、60Hz 下的1080p 需要3.2Gbit/s、这相当于四个 TdMS 通道上的800Mbit/s。