This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:bq76930 + ISO1541

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/638530/iso1541-bq76930-iso1541

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件:BQ76930

尊敬的 TI 专家,

我想使用 Bq76930、请参阅  《适用于20节串联电池应用的工业电池管理模块设计指南》~

我~使用了 ISO1541、发现 ISO1541的功耗很高、仅为1 μ A

我想~~设计的总功耗 Δ I、如果有其他低功耗选择来替代 ISO1541 Δ I

非常感谢~

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    感谢您的提问!

    我们的团队将为您查找该 TI 设计的功耗、我们将能够在周一或周二之前回复您。
    您能给我们一些有关您的应用的详细信息、以便我们推荐最佳器件吗? 显然、功耗是一个关键问题。 您需要什么级别的隔离? 应用是什么?

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fawn、

    很抱歉耽误你的回答。 如果您的应用特别需要双向 I2C、那么 ISO154X 将是我们的最佳解决方案。 6.10节"电源电流特性 "(数据表第10页)可为您提供有关 ISO154X 在不同设置下的功耗的一些信息。  

    如果您分享有关您的应用的一些详细信息、我可能会找到更好、功耗更低的 IC。 隔离器的目标功耗是多少?  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的善意回复~

    我想~两个 Bq76930,并参考该参考设计、它们是其之间的隔离 ISO1541

    ~、我在此向您询问它们是否可以对 ISO1541进行任何低功耗隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fawn、  

    到目前为止、ISO154X 是我们最好的隔离式 I2C 器件。 遗憾的是、我没有任何功耗更低的隔离器、我建议将其与 Bq76930搭配使用。  

    感谢您的提问、  

    Dan