This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:时基故障值

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/639574/iso7741-q1-fit-value

器件型号:ISO7741-Q1

您好!

客户询问 ISO7741QDWRQ1的 FIT 值,我正在检查以下 URL。 但似乎没有 ISO7741QDWRQ1信息。

请检查一下吗?

www.ti.com/.../estimator.tsp

此致、

高泽秀之

ISO7741QDWRQ1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takisawa-San、您好!

    ISO7741-Q1的时基故障值为0.3 [每10^9个器件小时的故障次数]。 隔离器的 MTBF/FIT 暂时不在质量和可靠性网站上提供、很快就会推出。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San、

    感谢你的答复。

    测试温度是多少?

    此致、

    高泽秀之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takisawa-San、您好!

    ISO7741-Q1的测试温度为125C。 大多数 TI 隔离器也是如此。

    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San、

    我明白了。 感谢你的帮助。

    此致、

    高泽秀之