This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:电源电流

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/640012/iso3082-supply-current

器件型号:ISO3082

团队、

我的客户希望通过一个变压器提供 ISO3082、该变压器旨在提供最大的 150mA。
ISO3082数据表提到"短路输出电流"为+/-200mA。

您是否看到最大电源容量的任何问题 150mA?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于变压器的电源满足 ISO3082的正常工作电流要求、因此这应该就足够了。 在短路情况下、如果电源电流输出受到限制、则其输出电压可能会下降。 这将使器件进入断续模式、寻找要移除的短路、而不是持续保持短路。 在短路测试条件下、这对于 ISO3082不应成为问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao