This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:关于 UL 认证

Guru**** 2930850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/638785/iso7742-about-ul-certification

器件型号:ISO7742

您好、支持团队、

我对 ISO7742DW 的 UL 认证有一些疑问。
我通过 UL 认证搜索确认了 ISO 7742的状态。
当然、我想确认以下内容。

一个问题
1. UL 认证条件是否正确、如下所示?
- UL 文件号:E181974
-产品类别:FPT 2
-承受隔离电压:5700 Vac

2.数据表中规定的耐受隔离电压为5000Vrms、原因是什么?
不是5700 Vrms?

3、考尔认证(FPPT8)似乎未通过认证。 正确吗?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    我对您的问题的回答如下:

    1.是的,您列出的信息是正确的。

    我们已经按照 UL 1577标准以5.7 kVrms 的速率通过了 ISO7742DW 的认证、但我们在数据表中仅保证5 kVrms 的速率。 如果您的应用需要5.7kVrms 的电压、我建议您考虑将 ISO7842DW 用于您的应用。

    正确、我们没有 cUL 认证、但如果您需要加拿大认证、请注意、此器件已经通过 CSA 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marwat-San、您好!

    感谢您的快速回复。
    请让我再问一个问题。

    尽管根据 UL 1577认证为5.7kVrms、但 ISO 7742 DW 为什么在数据表中仅保证5kVrms?
    为什么不能保证只有5kVrms 的电压?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tachibana-San、

    尽管 ISO7742DW 能够支持5.7kVrms 的电压、但该器件仍适用于需要5kVrms 隔离的细分市场。 如果需要5.7kVrms 的电压、则 ISO7842DW 是更合适的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marwat-San、您好!

    感谢您的信息。
    我明白了。

    此致、
    M. Tachibana