This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7340C:数字隔离器内部是否有固定工作频率?

Guru**** 2879780 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7340C, ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/636493/iso7340c-is-there-a-fixed-working-frequency-inside-the-digital-isolator

器件型号:ISO7340C
主题中讨论的其他器件: ISOW7840

您好!  

我想在我的设计中使用 TI 数字隔离器。 但我有一些问题需要澄清:

我知道 TI 使用电容器隔离架构。 穿过隔离电容器的频率是固定的还是可变的? 我的应用对某些频率很敏感。 我想知道噪声是否会有问题。

一些隔离器、如 RS485收发器、带电源。 电源内部是否使用电感器? 它是否在强磁场中工作?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    问  我知道 TI 使用电容器隔离架构。 穿过隔离电容器的频率是固定的还是可变的? 我的应用对某些频率很敏感。 我想知道噪声是否会有问题。

    A.

    PWM 调制通信进行封包化。 数据包每8us 重复一次。 数据包结构 具有 自定义的标头和尾、数据包主体具有所有  通道的采样低频信息。 PWM 数据包内的最小脉冲宽度为~20ns。

    很难为 PWM 路径的载波频率定义一个值。

    这是一个数字通道、无法定义滤波器性能或载波泄漏。 但是、我们可以说:

    输入引脚上的任何转换(根据定义为高频) 都以固定的传播延迟传递到输出。

    2. 如果输入处于直流状态 (定义为低频), 而输出碰巧出现错误、例如、由于过量噪声或共模瞬变超出规格 (通常不是预期的)、输出将大约以16us 的频率进行校正(这是低频路径的响应时间)。

    问  一些隔离器、如 RS485收发器、带电源。 电源内部是否使用电感器? 它是否在强磁场中工作?

    答:  ISO7340C 没有内置电源。 您必须从外部供电。 ISOW7840确实有一个内部隔离式电源、如果您愿意的话。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第二个问题是、内部隔离式电源是否使用电感器构建?
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    否 它使用变压器提供隔离式电源。

    Lucas Schulte
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    还有什么可以帮助的吗? 如果没有、您能否将该主题标记为已回答?  

    Lucas Schulte

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    我没有听到您的声音、因此我假设您收到了所需的信息。 我将把这个线程标记为已解析。

    卢卡斯