This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760-Q1:电源电流

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1189016/iso6760-q1-supply-current

器件型号:ISO6760-Q1

我使用的是  ISO6760QDWRQ1器 件、并想知道 VCC1=5V 和 VCC2=3.3V 时的电源电流(ICC1和 ICC2)。 我已将以下电源电流视为可能的最大电源电流。

我的理解是否正确?

谢谢、

Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritu、

    感谢您的提问。 是的、您的理解是正确的。 当 VCC1=5V 时、ICC1可能的最大电源电流为11.1mA;当 VCC2=3.3V 时、ICC2可能的最大电源电流为5.6mA。 这假设您使用的是直流信号。 如果您使用的是交流信号(开关方波)、则可以在同一个表的"AC SIGNAL "参数部分下找到最大电源电流值。

    此致、

    Darrah