This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:和 ISOW7841DWE MTBF 数据

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/750512/iso7740-and-isow7841dwe-mtbf-data

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件:ISOW7841

TI.com 上未提供 MTBF 数据

对于 ISOW7841DWE 和 ISO7740DW、是否可以在封装内获得 MTBF @ 25°C 的温度增加5°C?

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这些器件在55dC 用户温度、125dC 鉴定温度和0.7eV 范围内的时基故障数据如下:
    - ISO77xx:FIT = 0.5、MTBF = 2.02E+9
    - ISOW7841:FIT = 0.4、MTBF = 2.48E+9

    可以使用 此处的链接预测整个曲线 (以下示例适用于 ISO77xx)。 应用温度条可降至25dC、并根据需要进行调整以获取所需数据。

    我将跟进用于 ISOW7841的 DPPM 编号。


    感谢您在 E2E 论坛上发帖、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    在预测 ISOW7841的 FIT 数据时、可以使用~32填充 DPPM 框。 提醒:此工具仅提供估算。


    希望这对您有所帮助! 如果您想了解更多信息、请告诉我。


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我有一个来自客户的关于 FIT 计算的新问题:
    “0.7eV”的激活能量来自哪里?
    所有时基故障数的计算假设为0.7eV、它与其他供应商(不仅仅是 TI)使用的值相同。

    此致、
    Paul Antunes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    Manuel 目前是 OOO、当 Manuel 不在办公室时、我将帮助您回答您的问题。

    0.7eV 激活能量是指触发温度加速故障机制所需的最小能量。 我不能代表其他供应商、但这似乎是许多半导体供应商所使用的价值。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您的支持。

    客户问题不是关于定义,而是有关值的更多问题:为什么使用0.7作为参考 ? 它是否基于 TI 的经验? 客户会知道该值的来源。

    此致、

    Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    大多数故障机制的激活能量介于0.2 - 1.0eV 之间;请告知我们的客户、0.7eV 是半导体行业中常用的保守因素。


    谢谢、
    Manuel Chavez