This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:此隔离器是否提供 EMC 测试数据?

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/751489/iso7740-is-emc-test-data-available-for-this-isolator

器件型号:ISO7740

数据表显示、该 IC 可用于稳定的 EMC。  我能否获得 IC 的传导和辐射抗扰度、辐射、ESD 和瞬变测试设置和测试数据的副本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laura、您好、欢迎参加 E2E 论坛!

    考虑到每个发射、ESD、瞬变等的设置不同且要求不同、因此此响应需要提供大量数据。

    为了避免信息过载和我们部件上的过度共享、您的 ISO7740将用于什么用途? 您是否希望达到特定标准?


    感谢您选择 TI 器件、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好、感谢您的快速响应!

    我要寻找的是 IC 级或优惠券板类型数据。  当 IC 在硬件中实现时、我们将执行我们自己的特定验证测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳拉

    当然! 我们提供 IEC-ESD 测试数据、以了解如何使用 ISO77xx 器件对系统进行高度保护、辐射抗扰度的通过/失败数据以及电气快速瞬态抗扰度结果。

    我将在分享之前验证我们的设置详情、但如果有无法在 E2E 上发布的信息、我可以使用与您的 my.TI 帐户关联的电子邮件联系您吗?

    周末愉快!


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

    我很抱歉我的答复延误了;我实际上在星期一和星期二都不在办公室。 请查找我的电子邮件回复、因为此信息被视为敏感信息。

    希望这对您的应用有所帮助! 请随时再次发布并向 TI 寻求答案。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez