This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:5通道 EMC 增强型数字隔离器

Guru**** 2968600 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/751514/iso7742-5-channel-emc-reinforced-digital-isolators

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件:ISO7762、

TI 是否制造了5通道版本的四通道隔离器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Krenar!

    TI 不提供5通道版本的数字隔离 器、但我们确实有 ISO77xx 的两通道和三通道变体、如此处的参数搜索所示。 您的应用为何需要5个具体通道?


    感谢您选择 TI 器件、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krenar、

    很抱歉、我在上一个帖子中没有提及这一点、但 TI 也提供了 ISO7742的六通道版本-> ISO7762。 反向通道数量有变体:0、1、2或3、未使用的通道可以按照 此 E2E 博文中所述进行配置。 这将减少 IC 数量、并且可能比我之前的建议更适合您的系统。


    谢谢!
    Manuel Chavez