This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:关于开关问题障碍

Guru**** 2522980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/746586/sn6505a-about-disorder-of-switching-issue

器件型号:SN6505A

您好!

D1/D2的开关干扰发生在客户的电路板上。
能否检查所附文件?

e2e.ti.com/.../SN6505A.pdf

导通时间是否可能因噪声而加倍或缩短?
我想请您就此问题提供建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke -San、

    我以前没有看到过这种情况、也没有听说过影响导通时间的噪声。 我在包含的 PDF 中看到、导通时间异常之后电流开始出现纹波。 系统中是否在异常发生的同时发生任何事件、例如添加额外负载? 您是否知道系统运行的环境温度? 此外、您是否能够提供原理图? 这将有助于我查看可能影响此行为的其他组件。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、

     

    感谢您的回答。

    "系统中是否有任何异常事件同时发生、例如增加额外负载?

    您是否知道系统运行的环境温度? "

    →我会检查它并返回给您。

    顺便说一下、如果噪声施加到 VCC 或 CLK 引脚上、是否会发生这种现象?

     

    我想将客户原理图发送给您。

    我的电子邮件地址:tsukui-y@macnica.co.jp

     

    此致、

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    我已通过电子邮件向您发送原理图请求。 目前、我们将继续调查此问题并将该解决方案发布到 e2e 上。

    尊敬的、
    Lucas Schulte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、All、

    TI 正在查看针对此案例提供的原理图和测量结果。 潜在的解决方案正在讨论中、解决后将发布。


    谢谢、
    Manuel Chavez