This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731-Q1:ISO77xx-Q1:FMEA

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/744734/iso7731-q1-iso77xx-q1-fmea

器件型号:ISO7731-Q1

专家您好!

感谢您每天的特殊支持。

我的客户正在考虑采用 ISO77xx-Q1。

是否有此 IC 的破坏性测试 FMEA?

他们需要这些数据。

如果您需要更多信息、我可以发送电子邮件

能否提供您的电子邮件地址?

最好的雷加尔

福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣、您好、

    ISO77xx 系列器件的可靠性数据为:

    MTBF:2.50E+09
    时基故障率:0.4
    会议级别:60%
    使用温度:55°C

    感谢您联系我们、我希望这对客户有很好的帮助。


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel– San、您好!

    感谢你的答复。

    我向客户展示了数据。

    但是、我们需要不同的材料。

    是否有引脚 FMEA 分析数据?

    示例 分析 相邻引脚短路、  引脚对 GND 短路和引脚保持开路
    能否提供您的电子邮件地址?   

    我将解释详细的业务信息。
    如果您允许我直接互动、那将会很有帮助。

    最棒的,雷加尔

    福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣、您好、

    引脚 FMEA 文档复杂且敏感。 这意味着、要获取该信息、您必须联系当地的 TI 代表。 我可以使用 my.TI 帐户上的电子邮件直接与您联系吗?


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manuel–San、您好!

    感谢你的答复。
    我知道信息非常敏感。
    我们还将与您分享有关业务概述和业务量的信息。
    请直接通过我的 TI 帐户与我联系。 我正在等待您的联系。

    最棒的,雷加尔
    福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完整性:

    Fukazawa-San 已联系 TI 以接收 ISO7731-Q1器件的 FMEA 文档。 如果其他人也希望这样做、请联系您当地的 TI 代表。


    谢谢、
    Manuel Chavez