This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]我能否在 VCC 处施加3.3V 电压并在 ISOW78xx 器件上获取5V 输出?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/751503/faq-can-i-apply-3-3v-at-vcc-and-get-5v-output-on-the-isow78xx-device

主题中讨论的其他器件:ISOW7741

 我可以在 VCC 上施加3.3V 电压并在 ISOW78xx 器件上获得5V 输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOW78xx 器件当前不支持升压操作。 它们目前支持5V->5V、5V->3.3V 和3.3V->3.3V 配置。 当器件配置为3.3V->5V 配置时、我们不保证其功能正常。 有关  更多详细信息、请参阅 ISOW78xx 数据表的第9.4节和此 E2E 主题。

    ISOW77xx 是具有集成直流/直流转换器的全新升级的第二代器件系列。 查看 ISOW7741数据表以了解详情。