This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:电源电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/751353/iso7762-power-supply-voltage

器件型号:ISO7762

您好!

 在 ISO7762中、能否以不同的方式使用 VCC1和 VCC2的电源电压?
我想使用 VCC1 = 5V、VCC2 = 3.3V。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanghoon、

    感谢您对 ISO7762的关注。 是的、只要 VCC1和 VCC2处于建议的工作范围内、您就可以在它们上使用两种不同的电源电压。 下面的常见问题解答帖子中也对此进行了说明。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../732656


    此致、
    Koteshwar Rao