This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:我们是否可以让部件支持0~32 Vdc?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO7760, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/751269/iso7760-may-we-have-part-can-support-vin-0-32-vdc

器件型号:ISO7760
主题中讨论的其它部件:ISO1212ISO1211

你(们)好,先生  

很抱歉、我不熟悉 ISO DI/DO。

我们是否可以提供以下规格的器件或参考设计?

输入

端口数量

・5或更多、
・0((如果包含5个软件)

类型

数字

电压

0~32 V 直流

输出

端口数量

2个或更多

类型

PWM、低侧

最大电流

500mA

最大频率

0~200Hz

                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    器件 ISO7760无法直接接受32V 直流电压、因此无法直接与32V 输入或输出搭配使用。 我们确实有一个隔离器、专门设计用于处理高达60V 的现场数字输入。 请查看 ISO1211 (单通道)和 ISO1212 (双通道)。 与光耦合器一样、器件 ISO121x 在现场侧不需要单独的电源、因此将直接与现场输入配合使用。 有关更多详细信息、请参阅以下链接中的 ISO121x 产品页面。

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    对于数字输出、您可以使用 ISO77xx 隔离通道、后跟数字输出驱动器、例如 DRV 器件或 ULN。 对于非隔离式数字输出驱动器器件建议、您可以通过以下链接在电机驱动论坛中发布问题。

    e2e.ti.com/.../38


    此致、
    Koteshwar Rao