This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221A:UL 证书

Guru**** 2527280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/750322/iso7221a-ul-certificate

器件型号:ISO7221A

你(们)好  

您是否具有 ISO7221A 的 UL 证书编号、并询问此 IC 是否可以替代光耦合器?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    UL 证书文件编号在 ISO7221A 数据表的第6.7节"安全相关认证"中提供。 我还在下面复制 ISO7221A 的 UL 认证编号。

    文件编号:E181974


    此致、
    Koteshwar Rao