This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:开/关控制

Guru**** 2928840 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/750295/iso7740-on-off-control

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件: ISO7710

大家好、团队、

我的客户希望延长光耦合器的使用寿命、他们希望选择数字隔离器。 ISO7740能否支持开/关控制(例如、在开启状态下输入信号始终为高电平)? 您还有其他低成本解决方案吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    是的、ISO7740等 TI 数字隔离器可用于替代光耦合器、输入可以是静态开/关、也可以是数据速率高达100Mbps 的动态数据。

    ISO7740是一款4通道器件、取代了4个光耦合器。 如果您只在寻找一个通道、则可以使用成本低于 ISO7740的 ISO7710。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao