This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:配置12伏输出

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/748543/sn6501-q1-configuring-for-12-volt-output

器件型号:SN6501-Q1

是否有应用手册介绍了如何将 SN6501-Q 配置为具有5伏输入的12伏输出?  数据表显示了14伏的最大输出、但所有指定变压器的最大匝数比仅为大约1:2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    感谢您在设计中考虑使用 SN6501-Q1。 SN6501-Q1数据表的图47 (第21页) 显示了使用典型 N =~ 1.1变压器实现更高输出电压的替代方法。 此设计可与 N = 1.3或 N = 1.7匝数比变压器配合使用、以形成隔离式12V 电源。 匝数比的选择取决于最终输出电压级是否使用 LDO。

    需要全桥整流器、并且可以与760390014或750313769 Wurth 变压器配对;这些器件和其他合适器件的规格如同一数据表的表3所示。 这里的限制是负载电流-您将需要保持~130mA 及以下。

    请告诉我您有任何后续问题。 由于感恩节是本周、我的回答将从星期三开始延迟。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FJ、不用客气。


    祝您工程学愉快!
    Manuel Chavez