This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:ADC 选择应用手册设计指南

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/749452/iso7710-adc-choose-application-note-design-guide

器件型号:ISO7710
主题中讨论的其他器件:AMC1200

你(们)好、很抱歉打扰你。 首先、谢谢您。

我的问题是:

我以前使用过 AMC1200 (隔离式放大器),但它似乎很昂贵。

我想使用 ISO7710和 ADC 来代替 AMC1200。 它是否实用、 是否有一些应用手册?

我应该选择哪种 ADC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 ISO7710。
    请问您在这里要测量的是什么? 是电流还是电压感应? 我相信、有用于电流和电压感应的 AMC 器件可在单个器件中提供紧凑的集成解决方案。 如果您认为由于任何原因无法使用 AMC 器件、则可以确保使用数字隔离器和 ADC 等分立式组件实现相同的特性。

    请问您的应用是什么? 通常、在 PLC 等传感应用中使用 ADC 后跟 ISO 请在下面找到 www.ti.com 上模拟输入模块登录页面的链接、其中列出了与该应用相关的所有详细信息以及示例 TI 设计。 谢谢。

    www.ti.com/.../plcdcs_io_module_analogue_input


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC1200 比 ISO7710和 ADC 昂贵。  

    网址为:https://www.digikey.com.cn 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC1200 比 ISO7710和 ADC 昂贵。  

    在网站中:DigiKey、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC1200 比 ISO7710和 ADC 昂贵。  

    网站:Digikey,AMC1200 27元,ISO7710 8元,ADC 约8元  

    我想测量220Vac,500Vdc、450Vdc。 这些电压测量需要与我的微控制单元进行电气隔离。 我以前使用过三个 AMC1200。

    您能否以最佳成本性能推荐适用的 ADC 和 iso7710等器件?  所有器件都需要应用于汽车。

    它应用于电动汽车的高电压系统。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享与您的应用相关的更多详细信息。
    我假设您正在尝试监控车载充电器应用中的电源电压。 请在以下链接中找到有关车载充电器、推荐器件和可用作原理图参考的 TI 设计的更多详细信息。

    www.ti.com/.../hevev_onboard_obc_wireless_charger

    同一页面上有一份用于隔离式电压测量的应用手册、其中建议了两种解决方案(以及器件型号)、一种是集成式解决方案、另一种是分立式解决方案。 请在下面找到此应用手册的链接。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    TI 参考设计 TIDA-01472可执行隔离式电压测量以及其他功能。 它使用 ADC 和 ISOW78xx、其中 ISOW78xx 是一款将隔离式直流/直流集成到器件中的数字隔离器。 您可以使用 ISOW 或 ISO77xx 以及基于 SN6505的分立隔离式电源。 此设计适用于工业应用、您可能会发现 AEC-Q100中同样提供的器件。 Q1中提供了 ISO77xx。
    请在下面找到此设计的链接。

    www.ti.com/.../TIDA-01472

    您可以在以下链接中找到更多此类设计。

    www.ti.com/.../index.html

    我希望这能帮助您作为一个很好的参考、帮助您开始设计。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao