This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540DR I2C_DATA 电平错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/749380/iso1540dr-i2c_data-level-is-wrong

主题中讨论的其他器件:ISO1540

我们使用 ISO1540DR 来隔离 I2C 信号。

当测量 I2C 波形时、I2C 的电平(sda1_PIN2)不为0V。

但引脚7的波形是正常的。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 ISO1540。 您的观察结果正常、SDA1和 SCL1引脚旨在产生稍高的 VOL、从而实现双向功能。

    有关器件内部运行的更多详细信息、请参阅 ISO1540数据表第8.4节、它还讨论了为什么 VOL 输出电平更高。 此问题也在另一个 E2E 帖子中得到解答、请在下方找到 E2E 帖子的链接、您可以在其中找到其他信息。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../747051


    此致、
    Koteshwar Rao