This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:我是否可以使用5V 直流输入连接到 ISOW7840 IC 以及该 IC 的引脚4和引脚5作为输入连接到运行电压为3.0VDC 的微控制器引脚。

Guru**** 2455910 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/748945/isow7840-can-i-use-5v-dc-input-to-isow7840-ic-and-pin-4-and-pin-5-of-this-ic-connected-as-input-to-a-microcontroller-pin-which-is-operating-at-3-0-vdc

器件型号:ISOW7840

您好!

我正在 为我的应用评估 TI ISOW7840。

查询是输入端电压为5V 和3V、它们当前是隔离的。 如果我将接地短路、那么我可以提供5V 或3V、因为 ISO7840 IC 中的输入和输出始终为3.3V DC。 效率约为43%。 如果我使用5V 输入、则相同输出功率下的输入电流将更小。

但我想将数字输入引脚4和5连接到一个微控制器、该微控制器的 Vcc 为3.0V DC。 我是否可以使用5V 直流输入连接 到 ISOW7840 IC 和该 IC 的引脚4和引脚5作为输入连接到运行电压为3.0VDC 的微控制器引脚。 此 IC 的输出仅为3.3V 直流 、适用于5V 或3V 直流输入。

此致

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    感谢您对适用于您的应用的 ISOW7840的关注。

    如第6页 ISOW7840数据表中题为"建议运行条件"的第7.3节所述、建议的数字输入电压电平取决于电源。 VIHmin 约为0.7*VSI,而 VILmax 为0.3*VSI,其中 VSI 为输入侧电源电压。 因此、当 VSI 为5V 时应用3V 输入信号将违反建议的工作条件、器件将无法准确识别输入信号。

    根据具体应用、当 ISOW7840的 VCC 为5V 时、将来自 MCU 的3V 逻辑信号应用于 INA、INB、INC 和 IND 将违反数据表要求。 因此、不应这样做。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    我昨天收到了 TI 的回复、我可以将以3.0VDC 运行的微控制器连接到输入电压为5V 直流的 ISOW7840。 请参阅随附的文件。

    所以我很困惑。

    1) 1)这意味着我必须提供3.0V DC 作为直流/直流转换器输入的输入,而输出将是3.3V DC。 在这种情况下、效率将受到影响。

    2) GND1引脚2和引脚8应该有一个公共 GND 或者可以是直流/直流转换器电路 (引脚1、2)和数字输入电路(引脚3至引脚8)的不同 GND。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_ISOW7840.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    很抱歉、我之前在本页上发布的回复是正确的回复。

    请在下面查找我对您后续问题的意见、

    1.我理解您在这里的顾虑、遗憾的是逻辑输入电平应该与器件 ISOW 的相应电源电压电平相匹配。 或者、您也可以在 MCU 和 ISOW 之间使用3V 至5V 电平转换器、以便能够在 VCC 上使用 ISOW 和5V 电源。

    ISOW7840的引脚2和引脚8已在内部相互连接。 虽然即使您仅使用其中一个、器件也能正常工作、但我们强烈建议在外部连接两个 GND、以获得更好的整体性能。 在大多数情况下、它还有助于 PCB 布线。

    谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao