This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741内部结构、安全限值

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7841, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/749349/iso7741-iso7741-internal-structure-safety-limiting-values

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件:ISO7841

在 TI 应用中。 ISO7841介绍了"了解隔离器中的故障模式"、其内部结构由两个裸片组成、因此可提供增强的保护。
ISO7741是否具有由两个裸片组成的相同内部结构、以实现增强保护? (如果每个裸片提供基本隔离、"双重保护"一词是否更好地描述双裸片结构而不是增强保护?)
在 ISO7741中、有"安全限值"表。 如果电路板上出现某些故障状态、例如当引脚电流(电源或 I/O)大于额定安全电流时对地短路、I/O 隔离是否可能同时出现故障(在两个裸片上)? 能否将此场景与上述应用中的"故障模式2"进行比较。 注意?

此致、

M.Babic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marin、

    我可以帮助您回答问题、请在下面找到我的回答。

    1.是的、ISO7741与 ISO7841具有相同的内部结构、其中包含两个芯片、每个芯片包含一个 ISO 电容器、并一起支持增强型隔离。 ISO7841和 ISO7741的主要区别在于、后者的隔离规格略低、CMTI 性能略低。
    双重保护/绝缘和增强型绝缘这两个术语通常由不同的标准提及。 一般而言、双重绝缘主要由基本绝缘和辅助绝缘组成。 而增强型绝缘是单绝缘、提供与双绝缘同等程度的保护。

    2.数据表中提到的安全限值与标题为"了解隔离器中的故障模式"的白皮书中定义的故障模式2相关。 在故障模式2下、只要不超过数据表中给出的安全限值、TI 增强型隔离器仍将保持基本隔离。 如果超过安全限值、则超过的电流会将裸片温度升高到非常高的水平、从而导致在故障模式2下提供基本隔离的隔离电容器发生热损坏。 因此、必须将电流限制在电源或电路中的安全限值以下、以更好地保护隔离式系统的故障。

    谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao