This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:直流/直流转换器的开关频率

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/747882/isow7841-switching-frequency-of-the-dc-dc-converter

器件型号:ISOW7841

您好!

我在项目中使用 ISOW7841。在数据表中、我们提到 ISOW784X 系列器件包含一个隔离式直流/直流转换器和四个隔离式数据通道。 虽然没有对直流/直流转换器的工作模式、尤其是开关频率的描述。 开关频率将影响我们的产品、因此我需要直流/直流转换器的开关频率参数。 可以有人帮助我吗?

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amy、

    感谢您关注 ISOW7841、很抱歉、您在数据表中找不到您要查找的某些信息。

    ISOW7841中直流/直流转换器的开关频率约为65MHz、由于该器件采用扩频调制、因此开关频率将扩展到大约65MHz 的频带。

    我相信这正是您所需要的、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。

    是此处提到的扩频调制技术与通信中应用的技术相同?是 ISOW7841中直流/直流转换器的开关频率、固定或变化接近65MHz。 如果它发生变化、它是随机的还是随负载变化的? 最大和最小开关频率是多少? 您能否提供有关 ISOW7841扩频调制的更多信息?

    我期待你的答复。

    此致、
    Amy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amy、

    正确、所使用的扩频调制技术类似于通信中使用的技术、其中频率分布在一个频率频带上、而不是保持在一个特定的音调/频带。

    ISOW7841的开关频率是固定的、不随负载而变化、但由于我们对开关频率采用了扩频调制、因此频率将在中心频率为65MHz 的较小频带内变化。 这样做是为了显著减少器件的辐射发射。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao