This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:是否允许数字隔离器进行波焊?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/748910/iso7741-is-wave-soldering-of-digital-isolators-allowed

器件型号:ISO7741

数字隔离器 ISO7741DW 位于 SO-20外壳中、可以进行流动(波)焊接。 但是、是否允许对 ISO7741DW 等数字隔离器进行波焊?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petri、

    我们没有资格对器件进行波焊焊接、但只要波焊料温度符合数据表中的"SL 峰值温度"额定值、就可以进行波焊。

    尊敬的、
    卢卡斯