This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:集成直流/直流转换器的隔离电压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/748208/iso7841-isolation-voltage-of-integrated-dc-dc-converter

器件型号:ISO7841
主题中讨论的其他器件:ISOW7841、

大家好、

ISOW784X 中集成式直流/直流转换器的隔离电压电平(Vrms)是多少? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我相信您所指的是 ISOW7841 (集成了直流/直流)、而不是 ISO7841 (数字隔离器)。 ISOW7841数据表第7.6节中给出的隔离规格是器件的整体规格、因此这些规格同样适用于数字隔离通道和隔离式直流/直流转换器。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的支持!

    此致、

    Sam Ting