This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:可接受的 RSENSE 范围是多少?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/743361/iso1212-what-is-the-acceptable-rsense-range

器件型号:ISO1212

您好!

根据数据表、可通过电阻器 RSENSE 设置输入电流限制。 但是、数据表未指定 RSENSE 的范围。 为了降低 DI 板的功耗、客户希望使用尽可能低的限制电流。 请告诉我最小可接受电流限制是什么以及它的容差是如何的?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    由于电流限制具有其他影响因素、您能告诉我们有关终端应用以及 IEC 61131-2 1类应用的更多信息、
    2或3类特性是必需的? 对于1型和3型、该器件可支持2.25mA 电流、而对于2型、则支持6mA 电流。 视情况而定。

    如需更多信息、请参阅数据表的第9.1节(图15)和第9.2.1.2.1节。

    当您告诉我们这一点后、我们的团队将在周一回到办公室后回来与您联系。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们已经有几周时间了、因此、如果您需要有关此方面的进一步帮助、或者该主题是否可以停用、请告知我们。

    谢谢、
    Abhi