This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADM2587E 的替代产品-具有直流/直流功能的隔离式 RS485

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/748340/alternatives-to-adm2587e---isolated-rs485-with-dc-dc

主题中讨论的其他器件:ISO1412SN6501

大家好、团队、

我在客户的其中一个电路板上碰到了 ADM2587E、当时正在考虑我们是否有任何产品可以替代它。

数据表

你有什么建议吗?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、

    现在、我们没有集成隔离式直流/直流和 RS485解决方案。 我们可以提供的替代方案是 ISO1412和 SN6505/SN6501变压器驱动器的组合。

    尊敬的、
    卢卡斯