This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FC:平均寿命公式

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7641FC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/748322/iso7641fc-equation-of-the-average-lifetime

器件型号:ISO7641FC

您好!


您能否向我展示平均寿命的公式?
他们似乎想知道如何计算寿命。

此问题与以下主题有关。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我们没有任何用于计算 ISO7641FC 平均寿命的公式。 我们提供的寿命曲线图是通过称为时间依赖型电介质击穿(TDDB)的寿命测试生成的、该测试是业界用于确定器件寿命的标准测试。

    基本测试方法是在使用高压源的两端配置中将 DUT 的输入端到输出端施加应力电压、同时将静止空气环境温度保持在150°C 测试开始会激活计时器;当电路中的电流超过特定的失效电流电平(如100uA)时、该计时器会停止、这意味着电介质发生了故障。 记录了每个施加的测试电压所需的器件时间。 DUT 在每个测试电压下单独进行测试(每次测试一个 DUT)、以获得统计上有效的结果。 在多个测试电压下测试足够多的器件、以获得最实用的器件寿命曲线。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rao-San、

    感谢您的快速响应。
    您能否提供寿命图?
    我的客户希望了解寿命价值的原因。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我注意到您已将您的电子邮件 ID 提供给 E2E 社区的每个人。 我将就您的 TDDB 数据请求向您单独发送一封电子邮件。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao