This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540反相基座电压浮动

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/747051/iso1540-iso1540-inverted-pedestal-voltage-floating

器件型号:ISO1540

尊敬的团队:

我的客户正在使用 NXP 的 PCA9617ADPJ、并且面临 反相基座电压浮动问题。

我们的产品是否会出现相同的问题?

因为我检查我们的数据表中也有类似的波形:

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    为 I2C 应用实现双向通道的常用方法之一是提高 I2C 器件一侧的 VOL、以避免闭环锁定。 ISO154x 数据表的第8.4节对此进行了详细介绍。

    这种实施将导致您在帖子中被称为反转基座的行为。 因此、您也会注意到 ISO154x SIDE1的类似行为、而 Side2不会有此类行为。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rao
    感谢您的快速回复。
    什么是闭环锁定?
    您的 VOL 是指电源电压 VCC1和 VCC2?
    3.根据图26. 这是否意味着从 sda2到 sda1不会有这种问题、但从 sda1到 sda2取决于负载条件? 为什么?
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请在我的输入下方查找。

    如 ISO154x 数据表第1页所示、双向通道使用两个单向通道构成。 如果在没有任何额外电路的情况下将两个相同的单向通道连接回、则电路会锁定到逻辑低电平状态、并且不会响应任何外部输入。
    由于一个单向通道的输出作为输入馈送至另一个单向通道、因此一个输出端的低电平状态将使另一个通道输出端变为低电平。 由于输入和输出均为低电平、任何外部高电平输入都不会改变通道的状态。 这称为闭环锁定/闩锁。 为了避免这种锁定、ISO154x 通过将 SIDE1上的 VOL 升高到高于其 VIL 来打破闭环。 这是通过添加一个二极管来实现的、如 ISO154x 数据表第1页的图表所示。

    2. SIDE1上的体积略高于 SIDE1的 VIL。 这意味着、与 SDA2和 SCL2相比、SDA1和 SCL1具有更高的 VOL。 因此、VOL I 所指的是 VCC1侧。

    3.您的理解是正确的,当数据从 sda1传送到 sda2时,您将在 sda1上注意到这种行为,但其发生不取决于负载,当数据从 sda1传送到 sda2时,将始终在 sda1上观察到这种行为。
    ISO154x 数据表的第8.4.2节详细介绍了此类行为的原因、并提供了相关的图和方框图参考。 如果您仍有任何疑问、请浏览本部分并告知我们。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar Rao

    非常感谢!!